Boucle

Description

La commande « Loop » vous permet d'exécuter en boucle les commandes du programme sous-jacent dans PolyScope X.


Pour accéder à la commande Loop

  1. Accédez à l'écran principal du programme. Voir Nœuds de commande.

  2. Appuyez sur l'icône « Boucle » dans la boîte à outils « Commandes ».

    Un nœud comportant un champ « Type de boucle » est inséré dans l'arborescence du programme.

  3. Appuyez sur le champ « Type de boucle ». Trois options sont disponibles :

    • Toujours . Toutes les commandes situées sous la commande « loop » seront répétées en continu, comme le « Loop Program », qui répète en boucle tout ce qui se trouve sous le « Main Program ».

    • X fois . Répète toutes les commandes de la boucle le nombre de fois indiqué.

    • Alors que . Utilisez une expression quelconque comme condition de sortie pour mettre fin au cycle de boucle.

     

  4. Appuyez sur l'onglet « Toujours ». Aucune autre action à effectuer.

 
  1. Appuyez X fois ,et deux onglets supplémentaires apparaissent à droite :

    • X fois

    • Nom de la variable 

  2. Dans l'onglet « X fois », modifiez les informations, puis cliquez sur « Confirmer ».

  3. Dans l'onglet « Nom de la variable », modifiez la valeur, puis cliquez sur « Confirmer ».

  4. Appuyez sur Pendant que . Un onglet « Expression » supplémentaire apparaît à droite.

  5. Appuyez sur Expression pour créer une expression qui doit comporter entre 1 et 1 000 caractères, puis sur Confirmer .