Cas

Description

La commande « Case » vous permet de désigner une fonction à exécuter en fonction d'une entrée. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la commande Switch. On parle généralement de « Switch-Case », car ces deux éléments vont toujours de pair.

 

Pour accéder à la commande « Case »

  1. Accédez à l'écran principal du programme. Voir Nœuds de commande.

  2. Accédez à la commande Switch.

  3. Après avoir saisi l'expression dans Définir l'expression du commutateur ,appuyez sur la première icône « Ajouter » du nœud enfant de la commande de commutateur.

  4. Appuyez sur l'icône « Case » dans la boîte à outils « Commandes ».

    Un nœud comportant les champs « Valeur définie » et « Module » est inséré dans l'arborescence du programme, sous l'expression « switch ».

  5. Appuyez sur Définir la valeur .

  6. Définissez la valeur souhaitée, puis appuyez sur Confirmer .

  7. Appuyez sur Module .

 

  1. Appuyez sur Fonctions globales .

    Un « switch-case » est créé dans l'arborescence du programme.