Sinon Si
| Description |
La commande « Else If », tout comme la commande « Else », s'utilise en association avec la commande « If ». Cela vous permet de créer des instructions pour modifier le comportement du robot en fonction des données fournies par les capteurs ou des valeurs des variables. Le nœud « Else If » ne peut être inséré qu'immédiatement après un nœud « If » ou « Else ». Les enfants de ce nœud ne sont exécutés que si le nœud If ou Else If précédent est à la valeur False, mais que son expression est évaluée à True.
|
|
Pour accéder à la commande « Else If » |
|
|
|
|