调用

描述

“ 调用” 命令可让您执行并运行已创建的全局函数和模块,这些内容可在多任务屏幕中看到。 要使用此命令,必须事先使用模块和函数创建程序。 请参阅“ 模块和功能 了解如何设置命令并将其分组为模块和函数。 有关模块的详细信息,请参阅抓手模块”和运动模块”。 请参阅“ 打开”/“关闭” 和“ 拾取”/“放置”以 了解相关功能的详细信息。

 

调用“Call”命令

  1. 打开一个现有的程序,其中命令按模块和函数进行分组。 在此示例中,请打开“ 拾放”程序。
  2. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  3. 点击“命令”工具箱中的“ 呼叫” 图标。

    一个可编辑的“ 模块”字 段被插入到程序树中。

  4. 点击“ 模块”字 段。

    除了“ 全局函数”之外,您还可以看到已创建的模块:“ 抓手” 和“ 运动”。 该模块列表与多任务屏幕中的“模块树”中的模块相对应。

调用运动模块
  1. 在“模块”字段中选择“移动”。

调用“Pick”函数
  1. 选择模块后,“ 功能”字 段将被激活。 选择 拾取 功能。

调用“定位”函数
  1. 重复步骤 2–5。

  2. 在同一“ 功能”字 段中,选择“ 放置” 功能。

调用抓手模块和“关闭”功能

  1. 点击“添加”图标,然后点击“通话”图标。

  2. 在“模块”字段中选择“抓手”。

  3. 在“ 功能”字 段中,选择“ 关闭” 功能。

调用 Open 函数

  1. 重复步骤 2–5。

  2. 在同一“ 功能”字 段中,选择“ 打开” 功能。