操作员输入

描述

“ 操作员输入” 命令用于在程序执行过程中请求操作员输入或显示消息。 该命令允许您定义一个问题、选择输入类型,并将响应存储在变量中。

 

访问“操作员输入”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 在“命令”工具箱中点击“ 操作员输入” 图标。

    在程序树中插入了一个包含四个可编辑字段的节点。

    可编辑字段包括:

    • 类型

    • 操作员消息

    • 输入类型

    • 变量名称

  3. 点击“ 类型”字 段,然后选择“ 输入” 或“ 消息”。

  4. 选择“ 输入”后,在“ 操作员消息”字 段中输入并编辑您的备注或消息,然后点击“ 确认”。

    程序在此处暂停,显示“消息”字段中的消息,并等待响应。

    响应类型由“输入类型”字段决定。

  5. 点击“ 输入类型”字 段。

 

  1. 请从以下四种输入类型中选择一种:

    • 布尔值 - 选择“是”/“否”按钮。

    • 浮点数 - 输入一个小数值。

    • 整数 - 请输入一个整数。

    • 字符串 - 输入文本。

  2. 点击“ 变量名称”字 段。

  3. 点击字段内的“ 编辑” 选项卡,即可按需编辑变量名称。

  4. 当您在“类型”字段中选择“消息”时,程序树中的该节点会从四个可编辑字段变为两个:

    • 弹出消息

    • 弹出窗口类型

  5. 点击“弹 出消息”字 段。

  6. 编写您的消息,然后点击“ 确认”。

  7. 点击“弹 出窗口类型”字 段。

  8. 请从以下三个选项中选择类型:

    • 错误

    • 警告

    • Info