文件夹

描述

“ 文件夹” 命令允许您将程序节点分组到文件夹中,从而创建一个易于阅读的机器人程序概览。

 

访问“文件夹”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“ 文件夹” 图标。

     

    将一个“文件夹”节点(即“ 名称”字 段)插入到程序树中。

  3. 点击“ 名称”字 段。

  4. 编辑文件夹名称,然后点击“ 确认”。

  5. 您可以在文件夹名称下方看到两个添加图标:

    • 您可以在所选程序下添加一个新文件夹。

    • 您还可以在已创建的文件夹中添加子文件夹。

 

示例

创建包含所有移动命令的文件夹

  1. 点击“ 文件夹” 图标。

  2. 点击“ 名称”字 段。

  3. 将文件夹名称修改为 MoveToStartPosition 。

  4. 点击文件夹节点下方的第一个“添加”图标。

  5. 在程序中添加与移动相关的命令。