线程

描述

“Thread”命令可让您独立于机械臂来控制外部设备。 线程可以通过变量和输出信号和机器人程序进行通信。


访问“Thread”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“线程”图标。

    将一个带有“模块”字段的节点插入到程序树中。

  3. 点击“模块”字段,将显示两个选项:

    • 全局函数

    • 模块


  4. 选择“全局函数”或“模块”,右侧就会出现一个“线程”字段。

 
  1. 注意:要使“线程”字段处于活动状态并可选中,您首先需要在“程序结构”中创建新的全局函数和模块,并将其标记为线程。 参见“ 模块和功能。

    该函数/模块现已标记为线程,点击“循环执行”复选框,即可使该线程在执行完毕后进入循环。

     

  2. 点击“线程”字段,然后选择您创建的功能或模块。 随后又插入了一个“操作”字段。

  3. 点击“操作”字段,然后选择“运行”或“终止”,以在该点开始或停止线程的执行。

    那些旨在在程序执行的整个过程中持续运行的线程,可以从主程序的“开始前”部分启动。