计时器

描述

“Timer”命令用于在程序执行期间测量实时时间。 每个定时器节点都会添加一个定时器变量或引用一个现有的定时器变量。

 

访问“定时器”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“计时器”图标。

     

    一个包含两个可编辑字段(“ 变量” 和“ 操作”)的节点被插入到程序树中。

  3. 点击“变量”字段。

  4. 如果要选择新名称,请点击“重命名”,然后点击“确认”。

  5. 点击“操作”字段。

    有三种选项如下:

    • 开始

    • 暂停

    • 重置

    注:计时器可以启动、暂停并重置为0。

    计时器启动以来的经过时间可从计时器变量中读取。