拾取和放置

描述

“拾放”是指机器人从托盘或夹具中拾取一个工件,并将其放置到另一个托盘或夹具中的操作。 在拾放程序中,您需要在安装过程中创建一个默认有效载荷。 然后,在拾取物体时添加一个“设置有效载荷”。 请在抓手闭合后、开始移动前更新有效载荷。 此外,您应在对象释放后使用“设置有效载荷”功能。

 

创建拾放程序

  1. 在主导航栏中,点按程序图标。 系统将提供您进入程序主界面的方向。

  2. 点击“添加”图标以显示命令工具箱,然后选择关节移动”图标。

  3. 在程序树中插入了一个命令节点,该节点包含 “运动曲线 ”和 “名称 ”字段、 “编辑点 ”和 “移动至此 ”按钮,以及省略号图标。

     

将机器人定位在托盘/夹具上方

  1. 点击 “编辑点 ”以标记机器人位于托盘或夹具角部正上方的起始位置。 您将被引导至3D查看器。 使用 X、Y、Z 坐标的“ 加减”按钮 移动机械臂,然后 点击“保存”。

  2. 将其命名为 Point_1 ,然后点击 确认 。

机器人从托盘/夹具中抓取物品

  1. 点击“添加”图标,插入 线性移动 ”命令,以线性运动的方式从托盘中抓取工件。

  2. 在“编辑点”界面中,使用 X、Y、Z 坐标的加减按钮移动机械臂,然后点击“保存”。 沿蓝色箭头所示的 Z 轴 向下微调。

  3. 将其命名为 Point_2。

 

  1. 点击“添加”图标。 要关闭抓手,请选择“ 设置 ”图标。

    一个带有 “源 ”字段的命令节点被插入到程序树中。

  2. 在“源”字段中选择 Tool IO 。 在右侧插入一个“信号”字段,并选择DO 0。 再插入一个“值”字段,并选择 “高”。

  3. 点击“添加”图标,然后插入一个 “Wait ”命令。

  4. 在“等待类型”字段中选择 “时间 ”,并在“时间”字段中输入 “1 ”。 

 

  1. 点击“添加”图标,插入一个 Payload 命令,以便在抓手夹持工件时进行更新。

     

 

  1. 在“ 类型 ”字段中选择“自定义”。 新增了四个字段。 在“ 有效载荷 ”字段的“值”选项卡中输入 1.5 kg,在“ cz ”字段的“值”选项卡中输入 75。 然后 确认 。

机器人移动到托盘/夹具正上方的位置

  1. 现在是时候再次使用一个变量,将光标移到托盘上方的位置了。

  2. 点击“添加”图标,插入一个 线性移动 ”命令。

  3. 点击“名称”字段,在“变量”选项卡中,选择 Point_1。 然后点击“确认”。

    通过使用可变位置,您只需重新示教一次,而无需在需要调整时对该位置使用的所有位置逐一进行重新示教。

机器人到达托盘/夹具末端

  1. 要将机器人移动到指定位置,请返回并点击程序树中的第一个关节移动 ”命令。

  2. 点击 “编辑点”,系统将向您展示机器人的3D视图。 反复按下“ 移动至此 ”按钮,直到机械臂到达预览中显示的棕色位置。 位于右上角的蓝色 “预览 ”按钮会变为白色,这表明您已到达目标位置。 点击“保存”。

  3. 要让机器人到达托盘末端,请轻触程序树中最后创建的命令。

  4. 点击“添加”图标,在程序树中插入另一个 关节移动 ”命令。

  5. 在“编辑点”界面中,使用X、Y、Z坐标的加减按钮移动机械臂,然后点击“保存”。 使用红色箭头所示的 X 轴 进行侧向点动。

  6. 将其命名为 Point_3。 然后点击“确认”。

机器人放置已拾取的物体

  1. 要移动到“定位”位置,请点击添加图标并插入另一个 线性移动 ”命令。

  2. 点击“编辑点”,使用X、Y、Z坐标的加减按钮移动机械臂,然后点击“保存”。 沿蓝色箭头所示的 Z 轴 向下微调。

  3. 将其命名为 Point_4。 然后点击“确认”。

  4. 点击“添加”图标,并插入一个 “Set ”命令以打开抓手。

  5. 在“源”字段中选择 “Tool IO”。

  6. 在“信号”字段中选择 “DO 0 ”,在“值”字段中选择 “低”。

  7. 插入另一个 “等待 ”命令。 在“时间”字段的“值”选项卡中,输入 2。

  8. 在抓手为空时,点击“添加”图标并插入另一个“有效载荷”命令。

  9. 在“类型”字段中选择“自定义”。

 
  1. 在“有效载荷”字段的“值”选项卡中输入 1.7,然后点击“确认”。

  2. 在程序树中插入另一个 线性移动 ”命令,利用变量将机器人再次移动到托盘上方的某个位置。

  3. 在“名称”字段中,选择“变量”选项卡中的 “Point_ 3”,然后点击“确认”。

    这是您的程序树的最终结构。

  4. 点击主导航栏中的“ 3 D 查看器”,然后点击页脚中的“ 播放 ”按钮,即可查看您创建的拾放程序。