全局变量 包含 机器人程序中所有具有全局作用域的变量列表。 这些内容包括以下来源所创建和收录的:
任务节点
操作员屏幕配置
状态
框架
路点
如果这些变量的值在程序运行过程中发生变化,则会显示其实时值。
您可以选择以 3D 视图 或 操作员 屏幕 模式查看主屏幕。
在侧边栏中点击“全局变量”。
您可以看到“ 名称” 和“ 值” 列为空。
点击页脚中的“ 播放” 按钮,查看变量名称和值。
名称和值的数量取决于您创建的程序以及使用的命令数量。