操作模式

描述

可以使用示教盒或仪表板服务器访问和激活不同的模式。 如果集成了外部模式选择器,则由其控制模式,而不是由 PolyScope 或仪表板服务器控制。

 

自动模式激活此模式后,机器人只能执行预定义任务的程序。 您不能修改或保存程序和安装。

 

手动模式激活此模式后,可以对机器人编程。 您可以修改和保存程序和安装。 手动模式下使用的速度必须受限,以免受伤。 当机器人在手动模式下运行时,人员可能会位于机器人的触及范围内。 必须根据应用风险评估将速度限定为合适的值。

当机器人在手动模式下运行时,如果使用的速度过高,可能会导致人员受伤。

恢复模式此模式会在违反处于有效限值集中的安全限值时激活,机械臂将执行 0 类停止。 如果在机械臂通电时,激活的安全限制(例如关节位置限制或安全边界)发生违例,机械臂将在恢复模式下启动。 这使得可以在安全限度内将机器人臂移动回去。 在恢复模式下,机械臂的运动会被限定在固定限值(用户不能自定义)内。

 

高速手动模式 启用此模式时,可以暂时超过工具和肘部的默认速度限值。

如果配置了 3 档位使动装置,无论松开(未按下)还是完全按下,在手动模式下,机器人都会执行防护停止。

 

切换自动模式和手动模式时,需要完全松开 3 档位使动装置,并且需要再次按下才能允许机器人移动。 使用高速手动模式时,请使用安全关节限值或安全平面来限制机器人的移动空间。

处于无活动状态五分钟后,速度限值将重置为默认值。

 

启用高速手动
  1. 点按应用并选择安全。

  2. 访问 3 档位使动装置选项。

  3. 在该页面上,滑动允许手动高速按钮。

模式切换
操作模式 手动 自动
使用“移动”选项卡上的 +/- 移动机器人 x  
自由驱动 x  
执行程序 减速* x
编辑和保存程序 x  

 

*如果配置了 3 档位使动装置,则除非启用“高速手动模式”,否则机器人将以“手动减速”模式运行。

  • 在选择自动模式之前,任何暂停的防护措施必须返回到完整功能。

  • 在可能的情况下,只有防护空间以外的人员才能使用手动模式。

  • 如果使用了外部模式选择器,必须将其放置在防护空间以外。

  • 在自动模式下,任何人都不得进入防护空间,除非采取了防护措施或对协同应用的电源和力限值 (PFL) 进行了验证。

 

三位使能装置

当使用 3 档位使动装置且机器人处于手动模式时,需要将 3 档位使动装置按到中心位置才能移动。 3 档位使动装置在自动模式下无效。

  • 某些 UR 机器人可能未配备 3 档位使动装置。 如果风险评估需要具有使动装置,则必须使用 3PE 示教盒。

 

建议使用 3PE 示教盒 (3PE TP) 进行编程。 如果在手动模式下,其他人能够进入防护空间,则可以集成并配置额外的装置,以供别人使用。

 

切换模式

要切换模式,请在右侧页眉中选择配置文件图标以显示“模式选择”。

  • “自动”表示机器人的操作模式设置为“自动”。

  • “手动”表示机器人的操作模式设置为“手动”。

启用带有 3 档位使动装置的安全 I/O 配置后,PolyScope X 会自动处于手动模式。

 

选择远程模式

只有当您将操作模式更改为“自动”时,才能更改远程模式。

如果将远程模式从“远程”更改为“本地”,则操作模式将恢复为“手动”。