运动模块

描述

运动模块使您能够复用 移动命令节点 ”中的命令,利用抓手将物体从一处拾取并放置到另一处。

 

创建运动模块

  1. 在多任务屏幕中,点击模块树中的“添加”图标。 在“抓手”模块下方插入一个模块。

  2. 点击模块的“三横线”图标,将模块名称重命名为“Movement”,然后点击“确认”。

  3. 在已创建的“运动”模块下方,点击“+ 创建新模块”。

  4. 在主屏幕中,点击“主程序”程序树中的“功能名称”字段,输入名称“Pick”,然后点击“确认”。

  5. 在“多任务”屏幕中,点击“移动”下新创建的“拾取”功能下方的“+ 创建新项”。

  6. 在主屏幕中,点击“主程序树”中的“功能名称”字段,将其命名为“放置”,然后点击“确认”。

  7. 在多任务屏幕的最上方点击“主程序”。 所有已使用的命令将在主屏幕上再次显示。

    这是 PolyScope X 界面在屏幕上的显示效果。