拾取动作功能

描述

拾取功能使用“移动”命令朝待拾取物体的方向移动,并使用“呼叫”命令闭合抓手。

 

创建“拾取动作”功能

  1. 删除第一组“移动至”命令,包括用于抓取的“调用”命令。

  2. 按相反的顺序,依次点击每个命令节点和剪刀图标。

    这四个命令已传输到剪贴板工具箱中。

  3. 在多任务屏幕中,点击“移动”中的“拾取”功能。

  4. 点击主屏幕中的“添加”图标,然后选择“剪贴板”工具箱。

 

  1. 按顺序将第一组命令插入到“拾取动作”功能中。

    5.1. 点击“移动到:Point_1”命令。

    5.2. 点击下方的“添加”图标。

    5.3. 点击“移动到:Point_2”命令。

    5.4. 点击下方的“添加”图标。

    5.5. 点击“关闭抓手”功能。

    5.6. 点击下方的“添加”图标。

    5.7. 点击“移动到:Point_1(变量)”命令。

  2. 再次点击“主程序”,将“运动拾取”功能插入程序树中。

  3. 点击“添加”图标,选择“命令”工具箱,然后点击“调用”图标。 将出现一个包含“模块”和“功能”字段的节点。

  4. 在“模块”字段中选择“运动”,在“功能”字段中选择“拾取”。