Einstellen

Beschreibung

Mit dem Befehl „Set“ können Sie einen bestimmten Wert an digitale oder analoge Ausgänge senden.

 

So rufen Sie den Befehl „Set“ auf

  1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm des Programms. Siehe Befehlsknoten.

  2. Tippen Sie auf das Symbol „Set“ in der Toolbox für Befehle.

  3. In die Programmstruktur wird ein Knoten mit einem bearbeitbaren Feld „Quelle“ eingefügt, über das Sie zwischen „Wired IO“ und „Tool IO“ wählen können.

  4. Tippen Sie auf das Feld „Quelle “.

     
 
  1. Wenn Sie „Wired IO“ auswählen, wird ein Feld „Signal“ eingefügt.

  2. Tippen Sie im Feld „Signal “ auf das gewünschte Signal.

    • DO 0–DO 7: Digitales Signal

    • CO 0–CO 7: Digitales Signal

    • AO 0–AO 1: Analogsignal

  3. Wenn ein digitales Signal ausgewählt wird, wird rechts ein Feld „Wert“ eingefügt.

  4. Wählen Sie entweder Hoch oder Niedrig .

  5. Wenn ein analoges Signal ausgewählt wird, wird rechts ein Feld „Wert“ eingefügt.

  6. Geben Sie die Daten in den Registerkarten „Wert“, „Variable“ und „Ausdruck “ ein und tippen Sie auf „Bestätigen“. Siehe Registerkarten Registerkarten „Wert“, „Variable“ und „Ausdruck“

  7. Wenn Sie „Tool IO“ auswählen, wird ein Feld „Signal“ eingefügt.

  8. Wählen Sie entweder DO 0 oder DO 1.

    Rechts wird ein Feld „Wert“ mit drei Optionen eingefügt:

    • Variable verwenden

    • Hoch

    • Niedrig

  9. Tippen Sie auf „Variable verwenden“ – daraufhin werden die Registerkarten „Variable“ und „Ausdruck“ angezeigt.

  10. Geben Sie die Daten in die beiden Registerkarten ein und tippen Sie auf „Bestätigen“. Siehe Registerkarten Registerkarten „Wert“, „Variable“ und „Ausdruck“

  11. Im Feld „Wert“ können Sie außerdem zwischen „Hoch“ und „Niedrig“ wählen.