Netzwerkverbindung

Beschreibung

Die Verbindungseinstellungen der PolyScope-X-Software ermöglichen Ihnen jederzeit und überall den Zugriff auf Roboterdaten.

Sie können über das Hamburgermenü auf die Verbindungseinstellung zugreifen.

 

Zugriff auf Tab „Verbindung“

Der Hauptbildschirm ist unten zu sehen.

  1. Tippen Sie in der linken Kopfzeile auf das Hamburger-Menü .

    Es erscheinen fünf Tabs. Einstellungen ist das dritte dieser Tabs.

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

  • Es öffnet sich eine Seitenleiste mit dem Tab Verbindung unterhalb der Tabs „Allgemein“ und „Passwort“.

  • Sie können die Leisten Netzwerk und UR Connect unter dem Tab Verbindung sehen.

    In diesen beiden Funktionen wird die Eingabe zur Verbindung des Netzwerks mit PolyScope X vorgenommen.