Else If
| Beschreibung |
Der Befehl „Else If“ wird – ebenso wie „Else“ – zusammen mit dem Befehl „If“ verwendet. Damit können Sie Anweisungen geben, um das Verhalten des Roboters basierend auf Sensoreingaben oder Variablenwerten zu ändern. Der „Else If“-Knoten kann nur direkt nach einem „If“- oder „Else“-Knoten eingefügt werden. Die untergeordneten Knoten dieses Knotens werden nur ausgeführt, wenn der vorangehende „If“- oder „Else If“-Knoten den Wert „False“ hat, sein Ausdruck jedoch den Wert „True“ ergibt.
|
|
So rufen Sie den Befehl „Else If“ auf |
|
|
|
|