Module und Funktionen

Beschreibung

„Module und Funktionen“ ist eine Funktion von PolyScope X, mit der Sie Funktionen wiederverwenden, die Lesbarkeit verbessern und die Wartbarkeit des Programms erhöhen können, da Sie nur eine einzige Funktion anpassen müssen, um das gesamte Programm zu beeinflussen. Module und Funktionen sind als kleine, eigenständige Programmblöcke konzipiert, die Ihnen das Debuggen, die Wiederverwendung und die Navigation erleichtern.

Im folgenden Beispiel wird das erstellte Pick and Place Place“-Programm verwendet.