Registerkarten „Wert“, „Variable“ und „Ausdruck“
| Beschreibung |
Die Registerkarten „Wert“, „Variable“und „Ausdruck“ werden bei Aufruf der Befehle als Popup-Dialogfeld angezeigt. Dies sind gängige Komponenten, die in fast allen Befehlen verwendet werden.
|
|
Beschreibung der Registerkarte „Wert“ |
Die Registerkarte „Wert“ wird verwendet, wenn Sie den genauen festen Wert eines Programms kennen. Es beschränkt Sie auf Werte, die für die jeweilige Variable geeignet sind. Die Dropdown-Liste „Werttyp“ im Befehl „Zuweisung“ enthält den Typ der Variablen, die Sie erstellen, und kann einen der folgenden Werte annehmen:
|
|
Anwendungsbeispiel für die Registerkarte „Value“ |
Erstellen Sie einen für eine bestimmte Variable geeigneten Begrenzungswert, der fünfmal ausgeführt wird.
Hinweis: Da es sich bei Ihrer Variablen um eine Ganzzahl handelt, können Sie nur ganze Zahlen eingeben.
|
|
Beschreibung der Registerkarte „Variable“ |
Auf der Registerkarte „Variable“ können Sie aus einer Liste der im Programm oder in der Anwendung definierten Variablen auswählen. Es werden nur Variablen des entsprechenden Typs angezeigt. Wenn Sie den Wert eines digitalen Ausgangs festlegen, wird nur der Variablentyp „Boolesche Variable“ angezeigt. Wenn Sie den Wert eines analogen Ausgangs festlegen, werden nur Variablentypen vom Typ „Integer“ oder „Float“ angezeigt.
|
|
Anwendungsbeispiel für die Registerkarte „Variable“ |
Das Dropdown-Menü „Variable“ enthält den Namen der Variablen. Standardmäßig lautet die Variable var .
|