Signale des Ausdrucks-Editors
| Beschreibung |
Ab PolyScope X 10.14 erkennt der Ausdruck-Editor dynamisch E/A-Signale aus allen registrierten Quellen und zeigt diese an. Signale sind nicht mehr auf eine feste, integrierte Liste beschränkt. Wenn Sie im Ausdruckseditor die Auswahl „Eingabe“ oder „Ausgabe“ öffnen, werden die verfügbaren Signale nach Quelle gruppiert. Zu den integrierten Quellen gehören Control-Box I/O, Standard-Werkzeuganschluss-I/O und Smart I/O , wenn ein Smart Panel angeschlossen ist. Signale von installierten URCaps, die E/A-Quellen registrieren, werden ebenfalls automatisch in denselben Listen angezeigt. Jedes Signal wird mit seinem konfigurierten Namen angezeigt, sofern ein solcher vorhanden ist. Wenn kein Name konfiguriert ist, wird stattdessen die Signalkennung angezeigt.
|
| Registerkarten „Eingabe“ und „Ausgabe“ |
Im Abschnitt „Schnellzugriff“ des Ausdruckseditors in der linken Spalte :
Die Signale sind in der Dropdown-Liste nach ihrem Quellennamen gruppiert. Wählen Sie ein Signal aus, um dessen Skript-Referenz an der aktuellen Cursorposition im Ausdruck einzufügen.
|
| Signalquellen |
Die angezeigten Signale hängen von der angeschlossenen Hardware und den installierten URCaps ab. Zu den typischen integrierten Quellgruppen gehören:
Zusätzliche Quellgruppen werden angezeigt, wenn eine URCap oder eine Plattformerweiterung E/A bei PolyScope X registriert.
|
| Beispiel |
Verwenden Sie einen benannten Eingang der Control-Box in einer If -Bedingung:
Benannte Signale werden mit dem Namen angezeigt, den Sie in den I/O-Einstellungsbildschirmen konfiguriert haben. Dadurch lässt sich das von Ihnen ausgewählte Signal im Vergleich zu generischen, indexbasierten Bezeichnern leichter erkennen.
|