Ausdruck-Editor
| Beschreibung |
Über die Registerkarte „Ausdruck“ können Sie einen Ausdruck einfügen, der ein gültiges URScript sein und zum richtigen Typ ausgewertet werden sollte. Ein Ausdruck in einem If -Knoten ergibt einen booleschen Wert. Bei einem String-Typ hingegen müssen Anführungszeichen verwendet werden. Darüber hinaus können Sie über die Registerkarte „Ausdruck“ ganz einfach eine Variable in den Ausdruck einfügen.
|
|
Anwendungsbeispiel für die Registerkarte „Ausdruck“ |
Erstellen Sie einen Programm-Schleifenzähler.
|
| Ausdruck-Editor |
Im Ausdruckseditor finden Sie Tastenkombinationen zum Einfügen von Funktionen, Ein-/Ausgängen und logischen Operatoren in Ausdrücke. In der linken Spaltesehen Sie den Bereich „Schnellzugriff“, über den Sie an der aktuellen Cursorposition ganz einfach eine Eingabe, eine Ausgabe, eine Variable oder eine integrierte Funktion einfügen können. Ab PolyScope X 10.14 werden Ein- und Ausgangssignale dynamisch aus allen registrierten Quellen erkannt und in den Auswahlfeldern nach Quelle gruppiert. Siehe Signale des Ausdrucks-Editors“. In der rechten Spalte befinden sich Schaltflächen zum Einfügen gängiger Logikoperatoren und Werte wie AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Diese Funktionalität wurde allen Dialogen mit Registerkarten sowie einigen Knotenfeldern hinzugefügt, die zuvor nur Zeichenfolgen akzeptierten, wie beispielsweise dem „If“-Knoten.
|