Halt

Beschreibung

Mit dem Befehl „Halt“ können Sie den Roboter an dieser Stelle anhalten.

 

So rufen Sie den Befehl „Halt“ auf

  1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm des Programms. Siehe Befehlsknoten.

  2. Tippen Sie auf das Symbol „Anhalten“ in der Befehlsleiste.

    Unter dem ausgewählten Programm wird folgende Meldung angezeigt: „Die Programmausführung wird an dieser Stelle angehalten.“