Przypadek

Opis

Polecenie ` Case ` pozwala wskazać funkcję, która ma zostać wykonana w zależności od wartości wejściowej. Można go używać wyłącznie z poleceniem Switch. Zazwyczaj określa się to mianem „Switch-Case”, ponieważ te dwa elementy zawsze występują razem.

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia Case

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Uruchom polecenie Przełącznik ”.

  3. Po wprowadzeniu danych w polu Ustaw wyrażenie przełącznika ,dotknij pierwszej ikony dodawania znajdującej się w węźle podrzędnym polecenia przełącznika.

  4. Naciśnij ikonę „Case ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

    W drzewie programu, pod wyrażeniem przełączającym, wstawiany jest węzeł zawierający pola „Wartość zestawu ” i „Moduł ”.

  5. Naciśnij Ustaw wartość .

  6. Wprowadź wartość zadaną i naciśnij Potwierdź .

  7. Naciśnij Moduł .

 

  1. Naciśnij Funkcje globalne .

    W drzewie programu utworzono blok switch-case.