アプリケーション設定のインポート

説明

「アプリケーション設定のインポート」を使用 すると、既存のアプリケーション設定を別のアプリケーションにコピーして再利用することができます。 「システムマネージャー内の共有 アプリケーション」も参照してください。

 

アプリケーション設定のインポート
  1. 「システム マネージャー」の「プログラム 」タブ で、設定を受け取るアプリケーションのコンテキストメニューを開きます。

  2. 「アプリケーション設定のイン ポート」をタップします。

  3. 「アプリケーションの 閲覧」画面 が表示され、ロボット上のアプリケーションの一覧が表示されます。 [アプリケーション ] タブ を選択して、ローカルのアプリケーションから設定をインポートします。

 

  1. 「外部 メディア」タブ を選択して、外部メディアからアプリケーション設定をインポートします。

  2. 設定を取り込む元のアプリケーションをタップし、次に「 続行」をタップします。

  3. 「安全 設定」または 「アプリケーション ノード」、あるいは その両方を選択できます。

    「安全設定」には、「アプリケーション」タブの「安全」にあるデータが含まれています。 [アプリケーションノード] には、[アプリケーション] タブのすべてのアプリケーションコンテンツが含まれます。

 

  1. 「安全 設定」を選択すると、安全パスワードの入力を求められます。

  2. 「元 に戻す」をタップ すると、インポートプロセス全体をキャンセルできます。

  3. インポートを確認すると、フッターに確認のポップアップが表示されます。