ネットワーク接続

説明

PolyScope X ソフトウェアの 接続 設定により、いつでもどこからでもロボットデータにアクセスできます。

メニューから接続設定にアクセスできます。

 

接続タブにアクセスする方法

メイン画面は以下のとおりです。

  1. 左側のヘッダーで、メニューをタップします。

    5 つのタブが表示されます。 [設定] タブは 3 つ目です。

  2. [設定] をタップします。

  • サイドバーが開き、[接続] タブが [全般] タブと [パスワード] タブの下に表示されます。

  • [接続] タブの下に、[ネットワーク] バーと [UR Connect] バーが表示されます。

    ネットワークを PolyScope X に接続するための入力が適用されるのは、これら 2 つの機能です。