スクリプトへエクスポート

説明

この機能を使用すると、スクリプトファイルを接続されたUSBデバイスにエクスポートすることができます。 エクスポートを行う際、プログラムコード内のスクリプトノードの内容を「 システムマネージャー 」に保存し、その後、システムマネージャーからUSBデバイスへエクスポートすることができます。

 

システムマネージャーへの保存

  1. メインナビゲーションの「プログラム」に移動してください。

  2. 「追加」 アイコン をタップし、「 スクリプト 」コマンドノードを選択します。

  3. 「スクリプトの設定」をタップすると、スクリプトを作成・編集できます。

  4. スクリプトをSystem Managerに保存 してください。

 

  1. スクリプトファイル名を指定し、「確認」をタップします。

 

USB デバイスへのエクスポート

  1. 「 ヘッダー 」または「 ハンバーガーメニュー」から「 システムマネージャー 」に移動してください。

  2. 「スクリプトファイル」に移動し、そのスクリプトの縦に並んだ3つのドット(ケバブアイコン)をタップします。

  3. 「エクスポート」を選択します。

  4. USBデバイスを選択し、「確認」をタップします。