起動プログラム

説明

システムマネージャーの 「既定のプログラムとして設定」機能を使用して、再起動時や再読み込み時に自動的に読み込まれるプログラムを指定します。

再起動または再読み込み時のPolyScope Xの動作

  • デフォルトのプログラムを設定すると、システムはそのプログラムを読み込みます。

  • デフォルトのプログラムが設定されていない場合、PolyScope Xは最後に開いたプログラムを読み込みます。

デフォルトのプログラムとして設定

  1. 「システムマネージャー」の「プログラム」タブで、プログラムを選択します。

  2. ケバブメニューを開き、「デフォルトのプログラムに設定」をタップしてください。

  3. 選択したプログラムをデフォルトに設定します。

デフォルトプログラムを解除

  1. 同じプログラムについては、ケバブメニューを選択してください。

  2. 下の図に示すように、「既定のプログラムを解除」をタップします。

  3. PolyScope Xを再起動または再読み込みしてください。システムは最後に開いたプログラムを読み込みます。