メニューを移動

説明

「移動 」メニュー には、ロボットツールの並進および/または回転、あるいはロボット関節を個別に動かすことで、ロボットアームを直接移動させるための機能が用意されています。

 

「移動」メニューの使用方法
  1. サイドバーの「移動」アイコンをタップします。

    マルチタスク画面が中央まで拡大します。 「移動」メニューに関連するフィールドやタブを確認できます。

  2. メインナビゲーションの3Dアイコンをタップしてください。

    メイン画面には、X、Y、Z座標上のロボットアームが表示され、各部品の寸法、位置、向きに関する詳細情報が表示されます。

    メイン画面では、マルチタスク画面で入力した内容に応じたロボットの動作を確認できます。