プログラムの作成

説明

「プログラムの作成」コマンドを使用すると、ロボット用のプログラムを作成して追加することができます。


「プログラムの作成」メニューを開くには
  1. ヘッダーで、「プログラム 名」タブ をタップします。

    「システム マネージャー」画面 が表示されます。

     
  2. 「+ 新規作成」アイコン をタップします。

  3. 「新規プログラムの作成 」をタップします。

     

    「新しいプログラムを作成 」という見出しの新しいボックスが表示されます。

 
  1. 「プログラム名」の欄にプログラム名を入力してください。

  2. [アプリケーションの 選択] で、プログラムで使用する既存のアプリケーションを選択するか、ドロップダウンメニューを開いて [ + 新規作成] を選択します。

  3. 「新規作成」を選択した場合は、新しいアプリケーションの名前を入力してください。 必要に応じて、現在アクティブなアプリケーションの設定を新しいアプリケーションにコピーすることができます。

  4. 「確認 」をタップしてください。