プログラムのエクスポート

説明

「 エクスポート」機能 を使用すると、ロボットから外部メディアへプログラムやアプリケーションをエクスポートすることができます。

 

単一のプログラムをエクスポートする

  1. エクスポートしたいプログラムのケバブメニュー(縦に並んだ3つのドット)をタップし、次に [ エクスポート] をタップします。

  2. 複数のメディアが接続されている場合は、プログラムを保存したい外部メディアを選択し、「 エクスポート」をタップしてください。

 

  1. ファイル名の競合が発生した場合、「エクスポート 警告」ダイアログ が表示されます。 選択したメディア上に、同じ名前のプログラムがすでに存在する場合、この現象が発生します。 「上書き」をタップして既存のファイルを上書きするか、「コピーとして保存」をタップして、エクスポートしたプログラムをコピーとして保存します。

 

すべてをエクスポート

「すべてエクスポート 」機能 を使用すると、ロボット上のすべてのプログラムを外部メディアにエクスポートすることができます。

  1. ヘッダーまたはハンバーガーメニューをタップし、次に「システム マネージャー」をタップしてください。

  2. [プログラム] 画面で、[すべてエクスポート ] をタップします。

 

  1. エクスポートしたファイルを保存する外部メディアを選択してください。

  2. [エクスポート ] をタップします。 エクスポートが完了するまで、エクスポートの進行状況インジケーター が表示されます。