アプリケーションの削除

説明

不要になったアプリケーションは、システムマネージャーの「プログラム」タブから削除できます。 削除ルールは、プログラムがまだそのアプリケーションにリンクされているかどうかによって異なります。

 

リンクされたプログラムを含むアプリケーションを削除する

まだプログラムがリンクされているアプリケーションを削除しようとすると、ダイアログが表示され、まずリンクされているプログラムを再割り当てするか削除する必要があることが通知されます。

 

リンクされたプログラムがないアプリケーションを削除する
  1. 「 システムマネージャー」で、アプリケーションのコンテキストメニューを開きます。

  2. 「削除」をタップします。

  3. アプリケーションにリンクされているプログラムがない場合、アプリケーションを削除するかどうかを確認するダイアログが表示されます。

  4. アプリケーションの削除を確認してください。

 

アプリケーションにリンクされている最後のプログラムを削除する

アプリケーションにリンクされている最後のプログラムを削除すると、そのアプリケーションも削除するかどうかを確認するダイアログが表示されます。 プログラムとアプリケーションの両方を一度に削除することも、プログラムのみを削除してアプリケーションを残すこともできます。