アプリケーションの変更

説明

既存のプログラムが使用するアプリケーションを変更することができます。 その後、プログラムは選択されたアプリケーションの設定および安全設定を参照します。

 

プログラムのアプリケーションを変更するには
  1. 「システムマネージャー」の「プログラム」タブで、そのプログラムを選択します。

  2. プログラムのコンテキストメニューを開き、「アプリケーションの変更」をタップします。

  3. ダイアログで、プログラムが使用するアプリケーションを選択してください。 このプログラムの現在のアプリケーションがリストに表示されていません。

  4. 「続行」をタップします。 プログラムは、選択されたアプリケーションを使用するようになりました。

あるアプリケーションで有効なプログラムが、別のアプリケーションでも必ずしも有効であるとは限りません。 あるアプリケーションのグリッド、TCP、またはその他のアプリケーション固有のリソースを使用しているプログラムが、別のアプリケーションを使用するように変更された場合、そのプログラムは動作しなくなる可能性があります。 アプリケーションを変更した後、プログラムが期待どおりに動作することを確認するのは、お客様の責任となります。