プログラムの複製

説明

「複製 」は、プログラムのコピーを作成します。 新しいプログラムの名前を設定し、複製したプログラムが使用するアプリケーションを選択できます。 このダイアログは、新しいプログラムを作成するときと同じです。

 

プログラムの複製方法
  1. 「システムマネージャー」の「プログラム」タブで、複製したいプログラムを選択します。

  2. プログラムのコンテキストメニューを開き、「複製」をタップします。

  3. 新しいプログラムの名前を入力してください。

  4. [アプリケーション] ドロップダウンから、複製したプログラムで使用するアプリケーションを選択するか、[新規作成] を選択して新しいアプリケーションを作成してください。

  5. 「確認 」をタップしてください。