設定

説明

「Set」コマンドを使用すると、指定した値をデジタル出力またはアナログ出力のいずれかに設定することができます。

 

「Set」コマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の「設定」アイコンをタップします。

  3. プログラムツリーに、「Source」フィールドが編集可能なノードが挿入され、そこから「Wired IO」および「Tool IO」を選択できるようになります。

  4. [ソース] フィールドをタップします。

     
 
  1. 「有線IO」を選択すると、「信号」フィールドが挿入されます。

  2. [ Signal] フィールド で、ご希望の信号をタップしてください。

    • DO 0~DO 7:デジタル 信号

    • CO 0~CO 7:デジタル信号

    • AO 0~AO 1:アナログ信号

  3. デジタル信号が選択されると、その右側に「値」フィールドが挿入されます。

  4. 「高 」または 「低 」のいずれかを選択してください。

  5. アナログ信号が選択されると、右側に「値」フィールドが挿入されます。

  6. [値]、[変数]、[式] タブにデータを入力し、[確認] をタップします。 「値・ 値・変数・式タブ

  7. 「Tool IO」を選択すると、「Signal」フィールドが挿入されます。

  8. 「DO 0」または「DO 1」のいずれかを選択してください。

    「値」フィールドが右側に挿入され、3つの選択肢が表示されます:

    • 変数を使用する

    • 高

    • Low

  9. [変数の 使用] をタップすると、[ 変数] タブ と [ 式] タブ が表示されます。

  10. 2つのタブにデータを入力し、「 確認」をタップしてください。 「値・ 値・変数・式タブ

  11. また、「値」フィールドでは、「高」または「低」のいずれかを選択することもできます。