ケース

説明

「 Case」コマンド を使用すると、入力に応じて実行する関数を指定することができます。 この機能は「Switch」コマンドでのみ使用可能です。 これらは常にセットで扱われるため、通常「Switch-Case」と呼ばれます。

 

「Case」コマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「Switch スイッチ文 にアクセスします。

  3. 「スイッチ式を設定 」に入力した後、スイッチコマンドの子ノードにある最初の追加アイコンをタップします。

  4. 「コマンド」ツールボックス内の「ケース 」アイコン をタップします。

    「 設定値」フィールド と「 モジュール」フィールド を持つノードが、スイッチ式の下にプログラムツリーに挿入されます。

  5. 「値の設定 」をタップします。

  6. 設定値を入力し、「確認 」をタップします。

  7. 「モジュール 」をタップします。

 

  1. 「グローバル 機能」をタップします。

    プログラムツリー内にswitch-caseが作成されます。