OptiMove

説明

OptiMoveモーション値は、PolyScope X の「Joint」および「Linear Move」コマンドの高度な機能です。 ジョイント移動 および 直線移動 を参照してください。

 

OptiMove を使用すると、次のようなメリットが得られます:

  • ロボットの加速・減速をよりダイナミックに

  • ジャークを低減し、より滑らかな動作を実現

  • より滑らかな加速と減速

  • より高い移動速度

  • ロボットや搭載機器の振動と負荷を軽減します。

とOptiMove を組み合わせることで、一般的にサイクルタイムが短縮され、より滑らかな動作が実現し、ロボットへの負荷が軽減されます。

 

OptiMoveにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックスにある「ジョイント移動」または「直線移動」のアイコンをタップします。

    プログラムツリーにノードが挿入されます。 このノードには、編集可能なフィールドとタブが2つあり、省略記号アイコン( )があります。

  1. 省略記号のアイコンをタップすると、「その他の設定」画面が表示されます。

 

  1. 画面左側の「 」の「Movement」 をタップしてください。

    右側に、2つのタブと入力欄が表示されます:

    • 動作プロファイル

    • 速度タイプ

    • 「速度」タブ

    • 「加速度」タブ

 

  1. 「モーション値」フィールドでは、OptiMoveがデフォルトのオプションとなっています。 速度と加速度を「度/秒」または「mm/秒」で入力したい場合は、「クラシック」の動作モードを選択してください。

  2. または OptiMove をクリックしてください。

    OptiMove の設定は、使用と設定を簡素化するため、パーセント単位で指定されます。

  3. [速度] タブで、希望する速度の割合を入力し、[確認] をタップします。

    [速度] タブでは、ロボットの最大速度に対する割合として、目標移動速度を設定します。

  4. [加速] タブで、希望する加速率をパーセントで入力し、「確認」をタップします。

    「加速度」タブでは、加速および減速時の目標トルクの上限値を、ロボットの最大出力のパーセンテージとして設定します。