Grids アプリケーション

説明

「 Grids」アプリケーション は、パレット化などの用途でグリッドを設定するために使用され、4つの角と、それらの間の位置数を定義します。 これは、PolyScope 5のパレット化ウィザードのようなものです。

 

「Grids」アプリケーション機能の使用方法
  1. 「アプリケーション」メニュー画面に移動します。 [アプリケーション] タブを参照してください。

  2. 「グリッド 」アイコン をタップします。

    メイン画面では、左側のパネルにグリッドツリーが表示され、右側のパネルにはグリッド設定とグリッドパターンが表示されます。

  3. グリッドツリーで「新規作成」をタップします。

  4. 「新しいグリッドを作成 」フィールド にグリッド名を入力し、「保存 」をクリックしてください。

  5. グリッド設定の下にある入力欄に行数と 列数を入力し、「確認」をタップしてください。 グリッドパターンは、グリッド設定で入力した内容に対応しています。

 
  1. グリッドパターンで、最初の角(黄色の丸で囲まれた部分)をタップしてください。

    X、Y、Z座標で表示されるロボットアームの3Dビューアへ方向指示されます。

  2. 画面の右側にある各座標の「マイナス・プラス」ボタンをタップして、平行移動や回転を行ってください。 「保存 」をタップしてください。

  3. 3D画面を押しつつ回転させたり、ピンチイン・ピンチアウトしてロボット部品の拡大・縮小を行ったり、クローズアップ表示や横方向への回転など、さまざまな方向から確認できます。

  4. 手順8~11を3回繰り返し、残りの角2~4に格子模様を作ります。

Gridの設定が完了したら、プログラムに実装することができます。