[アプリケーション] タブ

説明

[ アプリケーション] タブ ではロボットおよび PolyScope Xの全体的な性能に影響を与える設定を構成できます。PolyScope X 10.14以降、1つのアプリケーションを複数のプログラムで共有できるようになりました。 「システムマネージャー」の「共有 アプリケーション」を参照してください。

 

アプリケーションにアクセスするには

[アプリケーション ] をタップします。

 

 

「 アプリケーション」画面が表示されます 。この画面には、ロボットの動作、設定、および情報表示に使用する12のアプリケーションサブメニューが表示されます。