安全アプリケーション

説明

安全アプリケーションを使用すると、ロボットの安全設定にアクセスできます。

 

安全アプリケーション機能の使用

  1. 「アプリケーション」メニュー画面に移動します。 [アプリケーション] タブを参照してください。

  2. [安全] アイコンをタップします。

    安全画面が表示され、左パネルと右パネルに分かれています。

    左パネルは、安全ツリーで構成されており、8 つの機能から成ります:

    • ロボット限界

    • 安全 I/O

    • ツールの位置

    • 3ポジション

    • ジョイント限界

    • 平面

    • ハードウェア

    • PROFIsafe

右パネルには選択した機能の編集可能なフィールドが表示されますが、アクセスできません。

 

安全設定のロック解除
  1. 安全設定にアクセスするには、安全画面右上の [ロック解除] をタップします。
  2. 安全パスワードを入力します。
  3. すべての設定を有効化するには [確認]をタップします。