[アプリケーション] タブのサイドバー

説明

[アプリケーション] タブの [サイドバー] では、マルチタスク画面の 4 つのメインメニューに加えて、タブを追加できます。

 

サイドバー機能の使用方法

  1. アプリケーションノード画面に移動します。 [アプリケーション [アプリケーション] タブ

  2. 「サイド バー」アイコン をタップしてください。

     

    メイン画面には、「 有効」および 「 無効」の サイドバーツリーが表示されます。

     
ログメッセージ
  1. 縦に並んだ3つのドット(ケバブアイコン)をタップして「ログ メッセージ」を開き、「サイドバーで有効 にする」と 「自動モードで有効 にする」を選択してください。 その後、「ログメッセージ」は「アクティブ」サイドバーのツリーに移動されます。

  2. サイドバーに「ログ メッセージ」が表示されます。

     
  3. サイドバーの「ログメッセージ」をタップします。 マルチタスク画面が展開され、「ログ メッセージ」が表示されます。

     
  4. 自動モードに切り替えるには、「モード 選択」アイコン をタップしてください。

     

 

  1. 「モード選択」画面で「自動」を選択してください。 ロックを解除して確認するには、動作モードのパスワードを入力してください。

  2. 自動モードのインターフェースが表示され、「安全 チェックサム」に渦巻きのアイコンが表示されます。サイドバーには「変数 」のみが表示されます。

     

 

貢献機能の無効化

実行時に各コンテンツの利用可否を制御するために、機能を無効にすることができます。 この関数は、その機能が無効になっているかどうかを示すブール値を返します。

 

  • 機能が無効化されている場合、ユーザーインターフェースから非表示となり、よりすっきりとした操作環境が実現されます。

  • 非表示になっている場合でも、この機能はバックグラウンドで動作し続けるため、状態を維持したり、バックグラウンドタスクを実行したりすることができます。

  • 無効状態を動的に変更できるため、基盤となるプロセスを停止させることなく、機能の利用可否を柔軟に制御できます。