オペレーター画面アプリケーション

説明

「Operator Screen」アプリケーション を使用すると、左側のツールバーにある「Operator」の内容を変更することができます。 「オペレーター オペレーター画面

 

「Operator Screen」アプリケーション機能の使用方法

  1. アプリケーションノード画面に移動します。 [アプリケーション [アプリケーション] タブ

  2. 「オペレーター 画面」アイコン をタップします。

     

    メイン画面には「オペレーター画面」が表示されており、これは2つのパネルと「オペレーター画面」フィールドに分かれています。

    左側のパネルには、「オペレーター 画面」と 「セクション 」ツリー が表示されています。 中央のパネルには、「設定 」ツリー が表示されています。 「オペレーター画面」フィールドには、「デフォルト のオペレーター画面」という オプションのみが含まれています。