フリードライブ
| Freedrive の有効化 |
以下の方法でフリードライブを有効にできます。
ロボットアームの移動中にフリードライブを有効にすると、ドリフトや障害が発生するおそれがあります。
|
| 3PEティーチペンダント |
3PE TP ボタンを使用してロボットアームをフリードライブにします:
これで、軽押しを維持したまま、ロボットアームを希望の位置に動かすことができます。
|
| バックドライブ |
ロボットアームの初期化中、ロボットのブレーキが解除された際に多少の振動が起きる場合があります。 ロボットが衝突しそうな状況などでは、これらの振動は好ましくありません。 ロボットアーム内のすべてのブレーキを解除せずに、特定のジョイントを所定位置に強制的に移動するには、後退を使用します。
|
| ヘビー・フリードライブ |
ロボットアームの電源が入っており、ブレーキが解除されている場合、関節に力を加えることで動かすことができます。 動作を開始するために必要な力は、安全設定で指定された力制限によって決まります。
|