システム情報

説明

「システム 情報」画面 では、システムからのすべてのログメッセージが一覧表示され、サポートファイルのエクスポートが可能であり、ロボットの関節温度および電流が予期しないレベルに達していないかを確認します。

 

「システム情報」機能の使用方法

  1. 「アプリケーション」メニュー画面に移動します。 [アプリケーション [アプリケーション] タブ

  2. 「システム 情報」アイコン をタップします。

 

ログメッセージ

「ログ メッセージ」ページ には、システムからのすべてのログメッセージが一覧表示されます。 このページには、メッセージ一覧の上部に4つのボタンがあります。 2つの赤いボタンを使用すると、故障と違反に関するメッセージを個別にフィルタリングすることができます。 一番右のフィルターボタンは違反の表示/非表示を切り替え、その隣のフィルターボタンは不具合の表示/非表示を切り替えます。

 

 

一部のログメッセージについては、リスト内でそのメッセージを選択すると表示される「 詳細」ボタンを 押すことで、追加情報を確認することができます。

 

 

詳細が表示されたダイアログボックスが表示されます。

 

 

システム

[ システム] ページ では、外部ストレージの挿入やサポートファイルのエクスポートを行うことができます。

 

 

ロボット

「ロボットの関節 温度」機能は、ロボットの関節温度と電流が予期せぬレベルに達していないかを確認 します。