[安全チェックサム] アイコンには適用されているロボットの安全設定が表示されます。 チェックサムは、安全設定が変更された場合にのみ変更されます。
このアイコンには3つの状態/表示があります:
手の アイコンは、制御ステーションが制御を行っており、動作モードが手動モードに設定されていることを 示します。
回転 するアイコンは、制御ステーションが制御を行っており、動作モードが自動に設定されていることを 示します。
「リモート 接続システム」とは、制御がステーションの外部で行われることを 示します。
「安全チェックサム」は、ラベルのないアイコンが表示されている唯一のメニュー です。
「安全の概要」画面は2つの部分に分かれています:
左側はサイズが小さく、以下の安全項目設定が含まれています:
モード選択
ロボット限界
関節位置
ジョイント速度
平面
ツールの位置
ツールの方向
I/O
ハードウェア
安全な家
3ポジション
右側には、各安全項目設定の表形式のデータが表示されています。
[安全 性のチェックサム] アイコン をタップします。
左側の「モード選択」をタップしてください。
「動作モードの 選択」で、「手動 」または 「自動 」のいずれかにチェックを入れてください。