ループ

説明

「Loop 」コマンド を使用すると、PolyScope X内で基となるプログラムコマンドをループさせることができます。


Loopコマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の「ループ 」アイコン をタップします。

    「ループ タイプ」フィールド を持つノードがプログラムツリーに挿入されます。

  3. 「ループ タイプ」フィールド をタップします。 以下の3つの選択肢があります:

    • 常に . ループコマンドの下にあるコマンドはすべて継続的に繰り返されます。例えば、「ループ プログラム」は、「メイン プログラム」の下にあるすべての処理を継続的に繰り返します。

    • X回 . ループコマンド内の任意のコマンドを、指定された回数だけ繰り返します。

    • 一方、... ループサイクルを終了させるトリガーとして、何らかの式を使用してください。

     

  4. [常に ] タブ をタップします。 これ以上の作業はありません。

 
  1. X 回タップすると、右側に 2 つのタブが追加で表示されます:

    • X 回

    • 変数名

  2. [X Times] タブ で編集を行い、[ 確認] をクリックします。

  3. [変数 名] タブ で編集を行い、[ 確定] をクリックします。

  4. 「タップ」 「間 」 。 右側に「式 」タブ が追加で表示されます。

  5. 「式 」をタップして、1~1000文字の範囲の式を作成 し、「確認 」をタップします。