Else

説明

「 Else」コマンド は、「Else If」と同様に、「If」コマンドと組み合わせて使用されます。 これにより、センサー入力や変数の値に基づいて、ロボットの動作を変更する命令を発行することができます。

これは、If または Else If ノードの直後にのみ挿入可能です。

このノードの子ノードは、直前の「If」または「Else If」が偽の場合にのみ実行されます。

 

「Else」コマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の If アイコン をタップします。

    「If」プログラムにアクセスする際は、以下の手順に従ってください。 詳しくはIf文」をご覧ください。

    プログラムツリーに「式」フィールドと2つの追加アイコンが挿入されます:

    • 「If」の子ノードにアイコンを追加する

    • 別のノード用のアイコンを追加する

  3. 2 番目の追加アイコンをタップしてください。

    「コマンド」ツールボックスが表示されます。

  4. 「コマンド」ツールボックス内の「 Else」アイコン をタップします。

 

「Else」ノードがプログラムツリーに挿入されます。

  1. ロボットの動作に関するその他のコマンドにアクセスするには、適切な追加アイコンを選択してタップしてください。