If文

説明

「 If」コマンド は、センサー入力や変数の値に基づいてロボットの動作を変更します。 これにより、プログラムの実行順序を制御することができます。

 

「If」コマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の If アイコン をタップします。

    プログラムツリーに、編集可能なフィールドを持つノードが挿入されます。

     

  3. 「式 」フィールド をタップします。

    Ifノードの子ノードは、式がTrueと評価された場合にのみ実行されます。

  4. 検索語句を入力し、[ 確認] をクリックしてください。