Gemeinsam genutzte Anwendungen im System Manager

Beschreibung

Eine Anwendung enthält Roboterkonfigurations- und Sicherheitseinstellungen, wie z. B. Ausrüstung, Endeffektoren, Anwendungsvariablen und Sicherheitsparameter. Ab PolyScope X 10.14 kann eine einzelne Anwendung von mehreren Programmen gemeinsam genutzt werden.

Wenn Sie Einstellungen in einer gemeinsam genutzten Anwendung ändern, verwenden alle mit dieser Anwendung verknüpften Programme die aktualisierte Konfiguration. Verwalten Sie Anwendungen und die damit verknüpften Programme auf der Registerkarte „Programme“ in System-Manager.

 

Layout der Registerkarte „Programme“

Auf der Registerkarte „Programme“ werden Anwendungen und Programme in einer einheitlichen Akkordeon-Struktur angezeigt:

  • Jede Anwendung ist ein zusammenklappbarer Akkordeon-Bereich, in dem die damit verknüpften Programme aufgelistet sind.

  • Die vom aktuell geöffneten Programm verwendete Anwendung wird fett und mit der Kennzeichnung „Aktiv“ angezeigt.

  • Die Zeile „Anwendung“ enthält ein Eingabefeld zum Umbenennen der Anwendung sowie ein Kontextmenü.

  • Die Programme sind unter der jeweils verknüpften Anwendung aufgeführt.

 

Kontextmenü der Anwendung

Öffnen Sie das Kontextmenü der Anwendung, um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

 

Programmaktionen

Über das Kontextmenü eines Programms können Sie:

Wenn Sie ein neues Programmerstellen, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Anwendung“ , um das Programm mit einer bestehenden Anwendung zu verknüpfen oder eine neue anzulegen.

Änderungen an einer gemeinsam genutzten Anwendung wirken sich auf alle Programme aus, die darauf verweisen. Überprüfen Sie das Programmverhalten nach dem Verknüpfen oder Ändern von Anwendungen.