Doppelte Bewerbung

Beschreibung

„Anwendung duplizieren“ erstellt eine Kopie der Einstellungen einer Anwendung. Es wird nur die Anwendung dupliziert – Programme, die mit der ursprünglichen Anwendung verknüpft sind, werden nicht dupliziert.

 

So duplizieren Sie eine Anwendung
  1. Öffnen Sie im System Managerauf der Registerkarte Programme das Kontextmenü für die Anwendung, die Sie duplizieren möchten.

  2. Tippen Sie auf Duplizieren .

  3. Geben Sie einen Namen für die duplizierte Anwendung ein.

  4. Bestätigen. Die neue Anwendung erscheint in der Liste mit einer Kopie der Einstellungen der Quell-Anwendung.