Anwendung wechseln
| Beschreibung |
Sie können ändern, welche Anwendung ein bestehendes Programm verwendet. Das Programm greift dann auf die Konfigurations- und Sicherheitseinstellungen der ausgewählten Anwendung zu.
|
| So ändern Sie die Anwendung eines Programms |
Ein Programm, das in einer Anwendung funktioniert, muss nicht unbedingt auch in einer anderen funktionieren. Wenn das Programm ein Raster, TCP oder eine andere anwendungsspezifische Ressource einer Anwendung nutzt, aber so geändert wird, dass es eine andere Anwendung verwendet, kann das Programm ungültig werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sich das Programm nach dem Wechsel der Anwendung wie erwartet verhält.
|