Programm bearbeiten

Beschreibung

Mit dem Programm „Modify“ können Sie Änderungen an den Programmen vornehmen, die Sie für den Roboter erstellt haben.


So rufen Sie „Programm bearbeiten“ auf

  1. Tippen Sie in der Kopfzeile auf Programmname . Der Bildschirm „System-Manager“ wird angezeigt.

    Erweitern Sie bei Bedarf in der Mitte des Bildschirms die Akkordeon-Ansicht „Anwendung“ und wählen Sie anschließend das Programm aus, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie darauf. Sobald Sie auf das ausgewählte Programm tippen, wird die Registerkartenfarbe blau hervorgehoben.

     

    Die Registerkarte enthält die folgenden Schaltflächen:

    • Programmname

    • Öffnen

    • Speichern-Symbol

    • Kebab-Symbol

    Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie das Erstellungs- und Änderungsdatum des Programms einsehen.

  2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Programmname“, um den Namen zu bearbeiten, und bestätigen Sie anschließend.

 
  1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Öffnen “. Sie werden zum Hauptbildschirm des Programms geleitet.

     
  2. Tippen Sie im Hauptbildschirm des Programms auf das Symbol „Hinzufügen “. Ein neuer Bildschirm mit den Werkzeugleisten „Befehle “ und „Zwischenablage “. In der Werkzeugleiste „Befehle“ können Sie auswählen, mit welchem Befehl Sie ein Programm ändern möchten.

     
 
  1. Nachdem Sie die Befehle zur Programmierung eines Roboters ausgewählt haben, wird im Hauptprogramm-Bildschirm eine entsprechende Liste angezeigt.

     
     
  2. Tippen Sie erneut auf die Registerkarte „Programmname“ ganz oben.

  3. Tippen Sie auf das Speichern-Symbol, und Sie haben zwei Möglichkeiten:

    • Speichern

    • Änderungen verwerfen

  4. Tippen Sie auf das Kebab-Symbol, und Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung: